DRV5011磁铁评估

Other Parts Discussed in Thread: DRV5011, DRV5055EVM

 我们准备使用DRV5011产品检测转动轴,如图中所示应用,磁铁为1对极,表面剩磁为50mT,外径1.9mm,内径1.25mm。请问如何评估该磁铁于传感器的距离,还有磁场是否满足。因为在对应产品页上只看到了矩形磁铁和圆柱形磁铁的仿真,是否有相关仿真软件可以对此应用评估。

  • 您可以使用多种 simulation software options 来模拟磁体。FEMM是其中一个 open source option(Finite Element Method Magnetics)。该软件可免费下载并提供2D模拟。如果如上所示进行设置,并且传感器与磁体处于同一平面,则您可以使用此option将simulation放在一起。

    www.femm.info/.../HomePage

    如果间距比这更复杂,则需要3D仿真。有一些工具,例如由ANSYS生产的Maxwell 3D environment ,功能强大且能够完全模拟3D空间,但这软件需要购买许可证。

    https://www.ansys.com/products/electronics/ansys-maxwell

    另外,下面这个在线工具,它提供了您所描述的磁体类型的计算:

    magnetrechner.de/.../diametrically-magnetized

    为了验证以上任何选择的结果,在实验室中使用线性霍尔效应传感器凭经验测量场分量可能是最实际的方法。一种选择是使用DRV5055EVM,该显示器的显示屏可以设置为以mT表示输入字段。如果磁铁在传感器附近缓慢旋转,您可以在给定距离下测量峰值磁通密度。在执行此操作时,请务必牢记磁体相对于传感器的方向,因为此EVM使用TO-92封装。同样,这种方法将包括器件误差,例如灵敏度误差和失调。