我们使用OPT3101-SDK更改了部分代码后,对我们设计的电路板进行校准(PCB原理图与OPT3101-EVM一致),校准结果如下:
PCB 内部串扰校准 39.2mA照明串扰校准串扰值 156.8mA照明串扰校准串扰值 校准后屏蔽光电二极管振幅值
1 25.6 22.8 83.5 5
2 31.1 56.7 177.7 175
现在我们的板子大概分为以上两种情况,其中第二种情况不管如何调整板子,校准后的振幅值都与大电流照明串扰值一致,想咨询下校准不生效的原因。我们比对了 1 和 2 板子,元器件是一致的,想问下还有什么原因导致校准后的结果不生效?
另外还有个问题,我们校准了距离后,进行测距,测试距离750mm距离的地板是正常的,但我们铺上一张黑色的地毯后,测距变为了500mm,这又是什么原因导致的,我们有些PCB板测试地板和黑色地毯是正常的,但有些则呈现上述情况,对相同距离不同物体的测距结果发生了变化。