Other Parts Discussed in Thread: OPT3101
计算好温补系数,对OPT3101进行内部串扰值校准时,根据校准温度点的不同,产生的效果亦不相同:
70℃校准时,Amplitude值降至10以下,更改温度,在40-85℃范围内Amplitude值均小于15;
40℃校准时,Amplitude值无法降至10以下,温度上升至85℃,Amplitude值漂移25左右;
注:已按照手册方法进行校准!!!
询问:内部串扰校准时是否将当前温度与系数匹配成对的存储?
是照明串扰的校准
校准完成后通过读取内部温度传感器获取的温度
https://www.ti.com/lit/ug/slau791/slau791.pdf
根据该篇手册进行校准
校准使用的是CaliCrossTalk();函数