SN6505A-Q1 变压器推荐与选型

Other Parts Discussed in Thread: SN6505A-Q1, SN6505B, SN6505A

Hi 各位:

我司最近选择了SN6505A-Q1作为推挽电源变压器驱动芯片,但数据手册内并没有5V To 5V电压转换,  副边使用LDO , 100mA负载时,变压器的推荐型号。手册内仅有SN6505B/D两种型号的推荐变压器,请推荐下在满足该需求时,SN6505A-Q1 适配的变压型号或参数,感谢!

  • 您好,
    感谢您对TI产品的关注!为更加有效地解决您的问题,关于您需求下的变压器型号,我需要询问确认一下
  • SN6505A (160kHz) 的工作频率比 SN6505B (420kHz) 低,适用于辐射要求非常严格或对工作频率有最大限制的应用,为了支持更低的切换频率,需要增加变压器尺寸,变压器尺寸的增大,通常会使它支持的电流比 100mA 高得多,因此在变压器列表中列出了 1A 输出的变压器。

    您也可以使用 1A 输出的变压器进行 100mA 应用,您可以告诉我们为什么选择 SN6505A而不选择 SN6505B ?这样我们可以看是否有其他更好的变压器推荐给您