Other Parts Discussed in Thread: TMP400, DXP
我们想在一个项目中采用TMP400 温度传感器。可否将晶体管或者二极管器件连接在 D+ 和 D- 引脚之间来实现远离传感器的正常温度感应?比如距离传感器 20 米的距离会影响感知能力吗?
希望您能够尽快答复。谢谢!
您好,
首先申明,我没有使用线缆长度超过约 2 英尺(24 英寸)的遥测二极管传感器做过试验,20 米似乎对于实现精确测量来说距离太长。
也就是说,线缆会给电流环路带来额外的串联电阻,而且还会在 DXP 和 DXN 线路之间形成额外的并联电容。如果能够确认该电容和串联电阻低于 TMP400 能够处理的水平(根据产品说明书),则使用这种方法就不会有什么大问题。
另一点就是应确保 DXP 线和 DXN 线应绞合在一起且带屏蔽。应将该屏蔽线缆的屏蔽层连接到TMP400 上的接地信号端。在如此长的距离下,如果不带屏蔽会产生过大的捡拾噪声,而且温度误差会非常大。
请告诉我您的最新进展以及还需要我进一步提供哪些帮助。