有一个远程遥控断路器项目
客户计划使用一颗微型电机控制断路器的开通和关断,但是电机类型还没有选定。
电机15V/500mA输入,要求启动扭矩及额定扭矩大,尺寸小(越小越好)。
请问:
1. BLDC是否是合适的电机类型?
2. 国际上此类微电机有哪些top厂商?
3.ti在driver上有何解决方案?
谢谢!!
我想我们通过电话了:)
这个电流档位很难出大的力矩,一般都要加减速器。电机来说这种应用可能普通直流电机最简便,成本也最优,BLDC和步进电机也可以的,也都需要减速器实现大扭矩。对于驱动来说,DRV系列可选的很多:
For DC motor: DRV8800, DRV8801, if input voltage can be lower, DRV8837, DRV8832, DRV8833 will be also good options.
For BLDC: DRV8313, DRV11873(senorless)
For Stepper: DRV8811, DRV8812, DRV8833, DRV8860/DRV8803(for unipolar)