Other Parts Discussed in Thread: TVP5154A, TVP5154
我目前在调试TVP5154A这颗芯片的时候遇到了芯片一直不工作的问题,特来向大家咨询。
原理图已在附件中。我焊接了四块板卡,只有一块板卡芯片工作正常,其他三块均无法工作,芯片经过多次贴片焊接和更换新的芯片,所以基本排除焊接问题,出问题的板卡具体现象是这样的:
1、到芯片管脚上的每个电源,地及相应模式选择信号管脚电平经过测试发现是正常的;
2、时钟使用有源晶振从XIN/OSC管脚输入,但是上电后XOUT一直无时钟输出(仔细观察,其实是有输出,只有50mV,频率也是对的),此时PDN为高,按照datasheet上的理解,正常的话应该XOUT有时钟环出来,初步怀疑内部PLL没工作;
3、IIC访问的时候一直收不到5154芯片的ACK信号,导致无法配置寄存器,示波器观察到IIC的时序正确,且IIC速率多次调整也无效;
4、在调试的时候反复复位5154仍然无法收到IIC的ACK信号;
5、复位时间也经过多次调整,200ms,1S也尝试过,仍然无法正常工作;
6、官方给的datasheet上提供的参考设计使用的是无源晶振,而我们的板卡上给的都是有源,且晶振供电为1.8V,不知道这个做法会不会带来潜在的风险;
7、我们更改过晶振的电路,将晶振电源1.8V改为3.3V,还是无法正常工作;
8、IIC的地址也多次更改,仍然无法收到5154的ACK。
另外,需要特别说明的是,我前期在其他产品板卡上使用过这个芯片,在那批板卡上并未遇到以上问题,芯片都工作正常,此次的板卡电路图和前期使用的板卡电路图是一样的。
以上为此次调试TVP5154芯片时遇到的问题,希望大侠们能够对我们解决此问题提供帮助,期待您的回复!