DRV8842 电路原理如下图,实验发现,板子上电后测量+VM电压正常 为24V , 此时15脚 V3P3OUT没有电压输出。疑惑,请指教。谢谢!
您好!
从您的原理图上看到您的nRESET和nSLEEP管脚都是接到V3P3管脚,但是由于这两个管脚本身有内部下拉的100K电阻,使得在上电之后会进入sleep模式,从而V3P3管脚没有电压输出。建议您将这两个管脚接到3V3电压或者由MCU的引脚来控制,给出合适的电平信号,芯片即可正常工作。
Best regards,
Axel
谢谢!
断开+VE,然后nRESET 和nSLEEP可以接高电平先试一下
首先,感谢大家的无私指点。实验证明,将nRESET和nSLEEP接入5V电平,能够芯片能够正常工作,通过调整IN1,IN2管脚频率脉宽可以实现DC有刷电机调速。
nREST和nSleep都为低有效,当为低时,内部充电泵disable掉,从而V3P3OUT也disable,没有输出。