Other Parts Discussed in Thread: TMP103, TMP108, LM92
TI专家,
您好。我们现在需要一个12位分辨率的温度传感器,且采用I2C通信。我在网上找到TI有一款温度传感器IC芯片TMP108,精度及通信协议均符合我们要求。但是我们需要8个这样的传感器,请问TMP108可以像TMP103那样进行级联使用吗(即一个MCU可以接8个传感器,如下图所示)?
如果TI还有更合适的温度传感器IC,请麻烦推荐!非常感谢您的任何建议!
像TMP108这种数字输出的话,LM92的精度精度最高位0.33℃。模拟输出的一般精度最小也得0.5℃了。
谢谢您提供的信息!
我现在准备使用Analog Devides公司的ADT7420温度传感器IC。