Other Parts Discussed in Thread: DRV8841
您好,我最近需要设计一个反射镜转动控制电路, 需要用一个输出电压在40~60v左右,pwm控制的驱动芯片驱动两路直线直流电机,每一路的最大输出电流在1A左右,用位移传感器做反馈构成位置闭环控制。
在芯片选型上,我大概看了下datasheet。认为DRV8841这款芯片也许合适。但是现在有几个问题。
1,ISENx管脚的输出电流和xOUT管脚的输出电流是一样的吗?如果需要设计电流环,形成电流反馈的话需要怎么做呢?
2,DRV8841 的nRESET管脚在datasheet中的描述是: Active-low reset input initializes internal logic。 Reset input and disables the H-bridge outputs. Internalpulldown。请问意思是该管脚内部拉低, 芯片悬空时候一直处于reset状态,需要给该管脚加一个高电平,芯片的H桥才能有输出吗?
3,还有就是如果我在遇到其他问题时,我该通过什么途径得到帮助,比如相关技术人员的技术支持之类? 谢谢了。