IT工程师你好!
第一次接触集成驱动芯片,请问下,IN1、IN2做PWM伺服控制时,需要控制器对这2个做死区处理么?还是DRV8842里面已经集成了处理电路,控制器直接输出 01->10->01-10的逻辑就可以了。
你好!
DRV8842芯片内部已经做了死区处理。这个死区时间是相对固定的。
因此您的控制器只需要直接输出控制逻辑即可,不需要再进行死区时间的设置。
Best regards,
Axel Gao
多谢,DRV8842已正常工作。