体验TI design三重设计,分享使用心得赢好礼!

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00118, TIDM-LPBP-WIRELESSNODE, TIPD108, UCC28722, CC2531, CC2540, PMP4391, AFE4400, TIDA-00160, LM25117-Q1, TPS2546-Q1, TPS2370, UCC28910, CC2530, CC2541, UCC28713, UCC24610, UCC28710, TPS5432, PMP8363, CC1201, CC1200

 

由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。

现TI联合电子发烧友共同举办下载TI Designs参考设计,评论或分享心得活动,凡在活动期间参与下载评论TI Designs的参考设计,就有机会获得50元充值卡!一边学习,一边领奖,小伙伴们还在等什么!

 

活动时间: 2014.06.27——2014.07.27

 

活动方式:

 

1.在活动页面选择电源管理、无线连接、工业应用、电机驱动与控制四大领域的精选方案,或者在TI  Designs网站直接选择您需要的方案进行下载;

 

2.学习参考设计,并在本主题帖以跟帖形式分享心得与评价

 

 回帖示例:

 

下载的参考设计名称:我学习的参考设计是:完整的蓝牙无线音频通信系统 - 耳机和免提

http://www.ti.com.cn/tool/cn/TIDA-00186

 

我的心得或评价是:

 

本方案是基于LMX9838 的蓝牙模块方案。设计实现了蓝牙耳机和免提模式。我觉得比较好的一点是BOM清单器件数目比较少,现在本来对PCBA板的尺寸要求是小,如果器件数目再多的话,板子不好处理。

看了下测试数据,户外最远距离可到达20m,数据传输速率大概在110K/s,户内15m,数据传输速率大概在50K/s。另外不知道输出的声音音质如何?比较遗憾的一点是LMX9838是基于 Bluetooth 2.0

 

活动礼品:

每周将会从参与下载分享的用户中抽取精美礼品5份,获得50元话费!

 

  

 

 

 

  • 下载的参考设计名称:我学习的参考设计是:具有增强的电流范围的电机电子过载继电器模拟前端

    http://www.ti.com.cn/tool/cn/TIDA-00191

    本方案通过可编程增益放大器 PGA 多路采集电机的工作电流. 并通过 ADC 转换成数字信号, 供 MCU 做处理. 如果采用电流传感器, 整个系统可以达到 2% 的电流采样精度. 方案中提到用于象安全性的过载保护. 通过 MOSFET 开关或者继电器最终实现电路的保护断开.

    我觉得如果用于 FOC 电流控制, 由于需要多路信号同时采集, 单个 PGA 只有1个 Vout, 实现困难, 如果用两个 PGA 一起工作, 那么也是能够达到要求的.

  • 下载的参考设计名称:我学习的参考设计是:用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的 16 位模拟输出模块参考设计 :

    http://www.ti.com.cn/tool/cn/TIDA-00118?DCMP=tidesigns-samplekit-apr-cn&HQS=tidesigns-samplekit-apr-cn-1-tida00118

    我的心得或评价是:

    本方案提供适用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的完整的 4 通道、16 位模拟输出模块设计。本方案经过全面测试,符合适用于工业自动化系统的 IEC61000-4 EMC 和浪涌要求。这一小型化设计可实现具有集成输出驱动器的四个 16 位数模转换器,能够驱动多个电流和电压输出范围。数字数据和控制线使用 TI 的高速 4242 伏峰值电压数字隔离器技术与 PLC 主机电隔离。此设计还包括进行过流保护的隔离式电源,提供所有必要的模块电压。设计中包含完整文档、测试结果、设计文件和必要的固件,简化了整个信号链性能的评估并缩短了上市时间。

    我觉得本设计的方案是非常成功的TIDesigns,本方案可以很好的帮助设计者较快的掌握这份设计的思想,使得设计方案可以更快的得以实现,将开发者的开发时间弄得最短。本设计方案很好的诠释啦TIDesigns的目的和精神。

    看了下测试数据和物料清单,测试数据非常好,物料清单也是非常详细,可以使得PCB设计更加简单。

  • 下载的参考设计名称:我学习的参考设计是:低功耗(低于 1GHz)无线收发器

    http://www.ti.com.cn/tool/cn/TIDM-LPBP-WIRELESSNODE

     

    我的心得或评价是:

     下载还麻烦呀......难道不能设计个“一键下载”的快捷键吗?这样一个个下载是得浪费我们多长时间呀?

    虽然下载时间花了蛮多。但是发现这些资料还是蛮有用的。不错不错~~

    从原理图,到设计指南,源文件,甚至BOM清单,居然都免费开放给我们,真心好用呀。

    等我拿回去细细研究一下先~~ 有什么不懂得地方,再来请教大神~~

  • 我们公司就用了TI的MSP430,现在我刚好也在用这个。希望能借助TI的参考设计库多做一些小项目出来

  • 下载的参考设计名称:我学习的参考设计是:模拟 PWM 发生器,5V 500kHz PWM 输出:

    http://www.ti.com.cn/tool/cn/TIPD108

    我的心得或评价是:

    该方案采用硬件模拟电路去实现了PWM发生器,和之前用软件产生的PWM不太一样。用硬件电路实现PWM有很多优点。比如,可以实现较高频率;硬件电路实现可靠性较高,工作稳定;经过误差补偿后精度较高。从原理图看,采用了放大器、比较器和基准源就可以实现所需功能,实现起来倒是比较容易。从测试结果来看,总谐波失真仅为0.1%,便宜误差和增益误差都控制在5%以内,性能非常好。看了该方案,也是对自己设计上的一种启发,硬件电路也可以高效地实现很多功能,设计时要多考虑硬件实现。

  • 下载的参考设计名称:我学习的参考设计是:采用 BJT 解决方案的交流输入、低成本 5V/1.5A 适配器

     http://www.ti.com.cn/tool/cn/pmp4391?DCMP=tidesigns-gma-elecfans-cn&HQS=tidesigns-gma-pmp4391-techdoc-elecfans-cn#Technical%20Documents

    我的心得或评价是:

     描述:此参考设计演示了用于 5V/1.5A 适配器的低成本 BJT 解决方案。通过使用可驱动双极电源器件的初级侧调整 (PSR) 模式芯片 UCC28722,可实现大于 76% (@230Vac) 的平均效率。输出波纹小于 80mV。总体尺寸为 35mm(长)X30mm(宽)x8mm(高),且空载功率小于 100mW。此解决方案通过 EMI 和热测试。

    移动设备普及,5V的适配器需要场合很多,此设计的电流值较适中,很好的兼容选择,参考设计资料丰富。但没找到一些关键器件的设计参数,不知道用WEBENCH有不能查到比如开关变压器等的参数。测试报告做的真好

    本方案是基于

  • 下载的参考设计名称:我学习的参考设计是:通用 AC 40W 机顶盒电源 (12V (3.4A))

    http://www.ti.com.cn/tool/cn/pmp5411.1

           这个设计方案其功能是执行交流/直流转换,然后执行直流/直流转换,以获得 1.2V/1.8V/2.5V/3.3V/5V 电源轨。为机顶盒应用提供可随时复制的完整电源解决方案,交流/直流转换为所有下游直流/直流转换提供隔离式 12V 输出,交流/直流转换器在全负荷时实现超过 85% 的效率,所有直流/直流电源轨提供单个使能和电源正常功能。

    设计方案:

       看完这个设计之后个人感觉这个设计在设计方面考虑的很周全,能够对于机顶盒的电源要求方面考虑的很细致。1.2V/1.8V/2.5V/3.3V/5V 电源轨,这些就足够目前的机顶盒的配置了,而且在设计方面也只是采用了双层PCB板,非常紧凑且极具成本效益的设计,降低了开发应用的成本。。在各方面考虑的都蛮周全,个人很崇尚这个设计方案,已收藏慢慢研究。。。

  • 要利用这个做点什么就好

  • 下载的参考设计名称:我学习的参考设计是:CC2531 Zlight2 参考设计  :

    http://www.ti.com.cn/tool/cn/CC2531ZLIGHT2-RD?DCMP=tidesigns-gma-elecfans-cn&HQS=tidesigns-gma-cc2531zlight2rd-elecfans-cn

    我的心得或评价是:

    看了下TI对其的描述: 该参考设计提供了全套由 ZigBee Light Link 控制的彩色 RGBW LED 灯。该灯有四种颜色的 LED(红色、绿色、蓝色、白色)并通过 USB 供电。这些 LED 由运行 ZigBee Light Link 软件堆栈的 CC2531 器件控制。为了节约空间和成本,电路板上配备了半波偶极 PCB 天线。

    因为我拆解过一款类似的产品是基于BLE的,用的是TI的CC2540,原理都差不多,只是换了一种通信协议。其实做这类产品,对于我们开发者来说最重要的还是在软件部分,硬件都提供了这么详细的参考设计。我想知道TI是否提供APP开发的指导呢,毕竟现在市面上同款的产品太多,而且软件APP的体验其实是十分的糟糕,用起来很不方便。另外如果仅仅是用来照明意义没那么大,我想能否用这个来做一些其他的工作,比如室内定位或者有场景应用,不知道TI对这块是否有参考的方案

  • 我学习的参考设计是:无线通信——>支持蓝牙低能耗的气体传感器平台


    http://www.ti.com.cn/tool/cn/tida-00056?DCMP=tidesigns-gma-elecfans-cn&HQS=tidesigns-gma-tida00056-elecfans-cn


    我的心得或评价是:本文主要提出以无线通信模式附带气敏传感器组成的无线平台,从文中可以看出该平台通信模式交丰富,且功耗较低对于一些矿井报警、工业安 全等应用面较广,但我认为在现今气敏报警系统之所以不普遍是因为气敏传感器的工艺水平不够,导致气敏原件在工作一短时间以后灵敏度下降严重,作为一个电子 设计方案来说比较好,但是作为电子产品研发而说的话还有待改善,仅个人愚见。

  • 下载的参考设计名称:采用 BJT 解决方案的交流输入、低成本 5V/1.5A 适配器
    http://www.ti.com.cn/tool/cn/PMP4391?DCMP=tidesigns-gma-elecfans-cn&HQS=tidesigns-gma-PMP4391-elecfans-cn

     

    我的心得或评价是:

     

    此参考设计演示了用于 5V/1.5A 适配器的低成本 BJT 解决方案。通过使用可驱动双极电源器件的初级侧调整 (PSR) 模式芯片 UCC28722,可实现大于 76% (@230Vac) 的平均效率。空载功率小于 100mW。此解决方案通过 EMI 和热测试。我觉得比较好的一点是BOM清单器件数目比较少,提供的技术方案很详尽细致,器件清单都提供了真是太好了,尤其是PCB的设计方面参考了有关说明,大大提到了开发进度。

    手头有一些器件封装不太一样,导致尺寸比参考略大,整体性能跟测试数据接近,节省了我们开发的时间。

  • 下载的参考设计名称:企业平板电脑参考设计
    http://www.ti.com.cn/tool/cn/tidep0005?DCMP=tidesigns-gma-elecfans-cn&HQS=tidesigns-gma-tidep0005-techdoc-elecfans-cn#Technical%20Documents

     

    我的心得或评价是:

     

    此参考设计演示了企业级平板电脑参考设计解决方案。可提供高性能、无缝图形和适当的外设支持。该参考设计随附了全套的原型硬件和稳定可靠的软件包。整体方案还可以参照TI开源硬件BB_black的设计内容,正好手头有一块,两相对照,很多细节就更加清楚了。原理图、BOM、用户指南、应用手册、白皮书、软件等很多资料对于设计的帮助很大,大大缩短了设计周期跟工作量。

    该设计方案成本还是很高的,貌似官网不提供核心控制器芯片的申请,不知道怎样能拿到样片用于原型设计?还有希望资料里能够比较下AM335X系列处理器之间的区别,在选型方面存在一定的问题,谢谢!

  • 最近刚好需要这方面的知识,很不错的参考方案,好好学习。。。

  • 下载的参考设计名称:我学习的参考设计是:采用 BJT 解决方案的交流输入、低成本 5V/1.5A 适配器

    http://www.ti.com.cn/tool/cn/PMP4391

     

    我的心得或评价是:

     

    本方案是基于UCC28722的低成本5V1.5A适配器的解决方案。设计实现了交流90V-264V输入,直流5V1.5A大电流输出的需求,并且效率和纹波控制在普通数字电路可接受的范围内。我认为比较好的一点是原理图简洁,PCB尺寸小,BOM用料少,方便生产。

    测试数据上看,76%的效率,80mV的纹波基本上满足一般电路的需求,比如充电宝充电,路由器等产品。对于一款低成本的设计来说,这一点已经很好了。还有一点是,输出端用的半波整流,是不是会影响效率?

    另外TI提供了完整的包括PCB/BOM在内的解决方案,对中小企业来讲是一个福音,因为可以很方便地拿来参考或者直接使用投入生产。


  • 下载的参考设计名称:我学习的参考设计是:支持 BLE 连接的光学心率监视器参考设计

    http://www.ti.com.cn/tool/cn/tida-00011

    我的心得或评价是:

    医疗电子尤其是个人可穿戴医疗或者是健康监测设备是最近很热门的话题,TI提供了一个比较合理的心率监测方案,这对于不喜欢心率带又想实时了解心率的人来说是一个好消息。而且AFE4400还可以检测血氧,很适合老人和身体亚健康的人群。

    TI这里给出了整个系统的解决方案,主芯片是MSP430,前端是AFE4400,还有一些电源管理芯片。这是一个很有针对性的完整的方案,唯一不足是电路有些复杂,对于手腕佩戴来说可能有些大,另外,显示功能可以用OLED,这样的话需要对电路做一些改进,使其更接近一个产品。

    另外$3.39的价格也是很有竞争力的。当然AFE4400的使用温度是0-70度,冬天做户外运动时还是要注意下。

  • 我学习的参考设计是:蓝牙 和 MSP430 音频信宿参考设计

    链接:

    http://www.ti.com.cn/tool/cn/bt-mspaudsink-rd?DCMP=tidesigns-gma-elecfans-cn&HQS=tidesigns-gma-btmspaudsinkrd-elecfans-cn

    心得:

    MSP430单片机主打低功耗,适用于各种低端设备的音频解决方案,数字输入音频放大器可以有效地放大声音信号并滤除杂音,这点TI做得很好。而且TI有配套的、完整的蓝牙系统解决方案,可以再蓝牙产品列表里查询,省去了设计过程中选型的麻烦。

  • 下载的参考设计名称:我学习的参考设计是:用于 2 线、4 到 20 mA 电流环路系统的 RTD 温度发送器:

    http://www.ti.com.cn/tool/cn/tida-00095?DCMP=tidesigns-gma-elecfans-cn&HQS=tidesigns-gma-tida00095-elecfans-cn

     

    我的心得或评价是: 

    此全面设计提供完整的系统,可测量和处理来自 2 线、3 线和 4 线电阻式温度检测器 (RTD) 的温度信号输入,并输出与来自 RTD 输入的所处理的温度相对应的 4 至 20 mA 电流回路信号。它用作参考设计,用于工厂自动化、场发射器和建筑自动化中的流程测量应用。此设计在 -200°C 至 850°C 范围内的最大测量误差低于 0.17°C,具有极低回路功耗 1.4mA(通常包括 RTD 偏置电流)并经过 IEC61000 预认证测试,可显著降低高精度温度传送器系统开发的设计时间。它还可以处理系统级校准(偏差和增益),并进行实施以提高 ADC 和 DAC 精度,另外还包括线性插值以处理 RTD 元件的非线性度。

    -200到850℃的检测范围,挺适合工业环境的,功耗方面也不错,收藏仔细研究下。

  • 我学习的参考设计是:采用 BJT 解决方案的交流输入、低成本 5V/1.5A 适配器:

    http://www.ti.com.cn/tool/cn/PMP4391?DCMP=tidesigns-gma-elecfans-cn&HQS=tidesigns-gma-PMP4391-elecfans-cn

    我的心得或评价是:

    此参考设计演示了用于 5V/1.5A 适配器的低成本 BJT 解决方案。原理图设计得简洁干净,测试数据非常好,物料清单也是非常详细。很好呀~

  • 支持 BLE 连接的光学心率监视器参考设计

    http://www.ti.com.cn/tool/cn/TIDA-00011?DCMP=tidesigns-gma-elecfans-cn&HQS=tidesigns-gma-tida00011-elecfans-cn

    作为便携式设计的工程师,我特别注意到借助 TI 的 AFE4400 AFE,该参考设计还包含全套 BLE 连接设计,可轻松连接到已启用 BLE 的智能手机、平板电脑等设备,并且可以加速和简化基于手腕的 HRM 设计过程,同时仍可保障重要健身设计所需的测量性能。通过阅读该资料知道,该设计已经过测试,并提供完成设计所需的一切材料(包括原理图、布局和 Gerber 文件以及 BOM),对加快电子设计工程师产品上市时间非常贴心。

  • 下载的参考设计名称:我学习的参考设计是:具有线路压降补偿的车用USB充电器的参考设计

    http://www.ti.com.cn/tool/cn/tida-00160?DCMP=tidesigns-gma-elecfans-cn&HQS=tidesigns-gma-tida00160-elecfans-cn

     

    我的心得或评价是:

     

    本方案是基于LM25117-Q1 的车载充电器方案。设计实现了8V-42V直流输入转换成5.1V输出,并受TPS2546-Q1可编程电流保护开关保护。我觉得比较好的一点是各种设计资料很详细,GERBER,原理图,BOM清单,5个主要器件都可从TI买到。

    看了下测试数据,带载效率还是比较高的,在12V,20V,30V带载输出稳定在5.1V输出。可以作为车载充电器的一个比较好的参考设计。

  • 我学习的参考设计是:低于 1GHz 和 2.4GHz 的天线参考设计

    链接:

    http://www.ti.com.cn/tool/cn/CC-ANTENNA-DK-RD?DCMP=tidesigns-gma-elecfans-cn&HQS=tidesigns-gma-ccantennadkrd-elecfans-cn

    心得:

    这款天线系统将天线嵌入PCB中,节省了空间资源,方便将此系统用于各种小体积、便携式设备中。其中包含多个低成本天线解决方案,性价比较高。

  • 下载的参考设计名称:我学习的参考设计是:

    2.10uA 至 100mA、0.05% 误差、高侧电流感应解决方案

    http://www.ti.com.cn/tool/cn/tipd135?DCMP=tidesigns-gma-elecfans-cn&HQS=tidesigns-gma-tipd135-elecfans-cn

    我的心得或评价是: 

    此 TI 高精度验证设计通过一种双电源、高侧、四十年历史的电流感测解决方案提供原理、组件选择、仿真、完整 PCB 原理图和布局、物料清单以及均衡性能,可以精确检测 10uA-100mA 范围内的负载电流。相应的线性输出为 10mV 至 4.9V,允许常见 5V ADC 的测量。

    TI的这个设计方案真的很好,思路清晰,资料也挺齐全的,非常详细,测试数据很不错,挺有用的。

  •  

    用于主机、总线供电外设和电缆的 Thunderbolt™ 电源参考设计

    http://www.ti.com.cn/tool/cn/pmp9657?DCMP=tidesigns-gma-elecfans-cn&HQS=tidesigns-gma-pmp9657-techdoc-elecfans-cn#Technical Documents

    我的心得或评价是: 下载比较麻烦,原理图、测试数据、设计文件、物料清单要依次分别下载,好麻烦。如果能再提供一个一体的整个文件下载就好了。不过参考设计的内容确实很感兴趣啊,感觉很有用!希望在此基础上提升一下用户体验。

  • 下载的参考设计名称:我学习的参考设计是:

    高功率、高效 PoE (5V/5A) 

    http://www.ti.com.cn/tool/cn/pmp6672?DCMP=tidesigns-gma-elecfans-cn&HQS=tidesigns-gma-pmp6672-elecfans-cn

    我的心得或评价是: 

    此参考评估模块拥有 TPS23454 PoE 接口和直流转直流控制器,用于需要高效率的 4 类 PoE 应用。不论是适配器输入 (21.6-57VDC) 还是以太网供电,输出功率都为 5V (5A)。通常,效率可提高约 3-4%。

    以前还用过TI的PD接口控制器IC TPS2370,对TI也挺关注的。这款设计方案确实不错,也比较适合新的设计,果断下载!

  • 符合 Energy Star 6 效率等级的通用交流输入 6W 适配器

    http://www.ti.com.cn/tool/cn/PMP4367?DCMP=tidesigns-gma-elecfans-cn&HQS=tidesigns-gma-PMP4367-elecfans-cn

    我的心得评价是: 这个参考设计方案经过了全面测试,并且通过了EMI和EMC安全要求,实现了高效率初级侧控制器UCC28910。重要的是采用了低成本的变压器。我觉得本设计方案是非常成功的TI Designs。

  • 27号就结束了,怎么还会贴?延期了?

  • 3、我学习的参考设计是:支持蓝牙低能耗的气体传感器平台

    链接:

    http://www.ti.com.cn/tool/cn/tida-00056?DCMP=tidesigns-gma-elecfans-cn&HQS=tidesigns-gma-tida00056-elecfans-cn

    心得:

    一氧化碳、氧气、氨气等多种气体检测于一身,通过纽扣电池供电,灵活小巧,能适用于各种环境。

  • 我学习的参考设计是:无线通信——>支持蓝牙低能耗的气体传感器平台

    http://www.ti.com.cn/tool/cn/tida-00056?DCMP=tidesigns-gma-elecfans-cn&HQS=tidesigns-gma-tida00056-elecfans-cn


    我的心得或评价是:本文主要提出以无线通信模式附带气敏传感器组成的无线平台,从文中可以看出该平台通信模式交丰富,且功耗较低对于一些矿井报警、工业安全等应用面较广,但我认为在现今气敏报警系统之所以不普遍是因为气敏传感器的工艺水平不够,导致气敏原件在工作一短时间以后灵敏度下降严重,作为一个电子设计方案来说比较好,但是作为电子产品研发而说的话还有待改善,仅个人愚见。

  • 我学习的参考设计是:无线通信——>支持蓝牙低能耗的气体传感器平台

    http://www.ti.com.cn/tool/cn/tida-00056?DCMP=tidesigns-gma-elecfans-cn&HQS=tidesigns-gma-tida00056-elecfans-cn


    我的心得或评价是:本文主要提出以无线通信模式附带气敏传感器组成的无线平台,从文中可以看出该平台通信模式交丰富,且功耗较低对于一些矿井报警、工业安全等应用面较广,但我认为在现今气敏报警系统之所以不普遍是因为气敏传感器的工艺水平不够,导致气敏原件在工作一短时间以后灵敏度下降严重,作为一个电子设计方案来说比较好,但是作为电子产品研发而说的话还有待改善,仅个人愚见。

  • 学习了一下Thunderbolt™ 电源参考设计

    http://www.ti.com.cn/tool/cn/PMP9657?DCMP=tidesigns-gma-elecfans-cn&HQS=tidesigns-gma-PMP9657-elecfans-cn

    发现这里的资料比官网提供的更加完善。甚至能提供原理图,这对于自身学习是很有帮助的。希望有机会能看到更多相关资料。

  • 我学习了:《蓝牙 和 MSP430 音频信宿参考设计》

    http://www.ti.com.cn/tool/cn/bt-mspaudsink-rd?DCMP=tidesigns-gma-elecfans-cn&HQS=tidesigns-gma-btmspaudsinkrd-elecfans-cn


    我的体会是:作为一个在校学生,我觉得我又长知识了

  • 我学习的设计是:医疗保健与健康>支持BLE连接的指夹式脉冲血氧仪参考设计。

    http://www.ti.com.cn/tool/cn/TIDA-00010?DCMP=tidesigns-gma-elecfans-cn&HQS=tidesigns-gma-tida00010-elecfans-cn


    我的心得或评价是:电子电路部分做的很好,很漂亮,水品很高,但是在产品造型上尚有欠缺,不过这也不是电子工程师的事情。

  • 我下载学习的是:支持蓝牙低能耗的气体传感器平台  

    http://www.ti.com.cn/tool/cn/tida-00056?DCMP=tidesigns-gma-elecfans-cn&HQS=tidesigns-gma-tida00056-elecfans-cn

     学习心得:新的知识,运用已学的知识一点一点的掌握。活动很好,多举办些,鼓励学习者

  • 参考设计:蓝牙 和 MSP430 音频信宿参考设计

    http://www.ti.com.cn/tool/cn/bt-mspaudsink-rd?DCMP=tidesigns-gma-elecfans-cn&HQS=tidesigns-gma-btmspaudsinkrd-elecfans-cn


    心得:总体感觉还是很不错的,没有采用单芯片设计方案,每个模块的用料都很给力,这样也保证了系统的稳定性,没有偷工减料的嫌疑。音频处理放在了蓝牙模块里,感觉有点新奇。比较喜欢的是数字输入DAC,对于普通蓝牙音箱来说,这个输出放大器据对可以说是高大上了。总体成本有点高。还有比较值得指出的是Cap Touch,有点高端音响的派头。最重要的可能就是成本问题了,PCB和焊接成本会比较高

  • 下载的参考设计名称:模拟 PWM 发生器,5V 500kHz PWM 输出

    http://www.ti.com.cn/tool/cn/tipd108?DCMP=tidesigns-gma-elecfans-cn&HQS=tidesigns-gma-tipd108-elecfans-cn


    该产品PWM的产生还是三角波与比较而得。

  • 我学习了:《低于 1GHz 和 2.4GHz 的天线参考设计》

    http://www.ti.com.cn/tool/cn/CC-ANTENNA-DK-RD?DCMP=tidesigns-gma-elecfans-cn&HQS=tidesigns-gma-ccantennadkrd-elecfans-cn


    我的体会是:研究生期间整个实验室一直从事于农业物联网相关领域的研究,一直使用TI的CC2530,因为本科期间参加电赛的原因,目前相关项目中控制部分一直配合MSP430使用,正在这条道路上艰难摸索中。

  • 下载的参考设计名称:我学习的参考设计是:

    用于汽车应用的启动仿真器 

    http://www.ti.com.cn/tool/cn/pmp7233?DCMP=tidesigns-gma-elecfans-cn&HQS=tidesigns-gma-pmp7233-elecfans-cn

    我的心得或评价是: 

    此设计是一个启动仿真器,它产生三种不同的启动脉冲以测试最高 50W 的汽车系统。微控制器根据编程曲线设置 2-15V 范围内的同步降压的输出电压。输出电流范围为 3.3-25A。它是一个完整的系统,提供了制造该器件所需的全部信息。

    线路瞬变的相应速度的确很快啊,非常具有参考价值,连设计文件也提供,有效缩短了PCB的设计时间。

  • 10、我学习的参考设计是:CC2541 密钥卡参考设计

    链接:

    http://www.ti.com.cn/tool/cn/cc2541keyfob-rd?DCMP=tidesigns-gma-elecfans-cn&HQS=tidesigns-gma-cc2541keyfobrd-elecfans-cn

    心得:

        蓝牙智能密钥扣,配有按钮、蜂鸣器、LED、加速器,小巧,易于携带,体现出对BLEGATT服务配置文件的使用。

  • 企业平板电脑参考设计

    http://www.ti.com.cn/tool/cn/tidep0005?DCMP=tidesigns-gma-elecfans-cn&HQS=tidesigns-gma-tidep0005-elecfans-cn

    我的心得或评价是: 在企业级平板电脑参考设计中,各项物料的耗费低于预估的每 100Ku 70 美元,可提供高性能、无缝图形和适当的外设支持。该参考设计随附了全套的原型硬件和稳定可靠的软件包。所有这些功能可帮助开发人员将上市时间缩短至仅三个月,同时能够对硬件和软件进行定制以满足其客户的需求。 我觉得比较好的一点是BOM清单器件数目比较少,提供的技术方案很详尽细致,器件清单都提供了真是太好了,大大提高了开发进度。

  • 下载的参考设计名称:我学习的参考设计是:

    350W 高性能、高速电源 

    http://www.ti.com.cn/tool/cn/pmp5568?DCMP=tidesigns-gma-elecfans-cn&HQS=tidesigns-gma-pmp5568-elecfans-cn

    我的心得或评价是: 

    该项目是一个完整的 350W、高性能、高速离线电源解决方案。它包含一个由微控制器驱动的新颖同步桥接整流器、一个两相交错 PFC 阶段以及一个作为降压转换器的相移全桥。它具有通用输入(85 至 265V AC),且输出电压可在 12V 至 14V 之间调节。连续输出电流为 25A,峰值电流为 27A。第二台微控制器可监控多个值(输入电压、PFC 电压、输出电压、输出电流、温度)、可作为用户界面(LCD、按钮)、可调节输出电压并同步所有转换器的开关频率。

    350W电源足够用了,足以应付一些配置。一直也对低功耗的MSP430十分关注,这款电源还是无风扇超薄型的,测试报告非常使用,具有参考价值。

  • 我学习的参考设计是:CC2531 USB 软件狗参考设计

    链接:

    http://www.ti.com.cn/tool/cn/CC2531USB-RD?DCMP=tidesigns-gma-elecfans-cn&HQS=tidesigns-gma-cc2531usbrd-elecfans-cn

    心得:

    该产品可直接接入电脑,从网上下载相关固件库进行开发。只不过要对该软件狗进行编程,还需使用外部编程器。

  • 下载的参考设计名称:我学习的参考设计是: 具有线路压降补偿的车用 USB 充电器的参考设计

    http://www.ti.com.cn/tool/cn/tida-00160?DCMP=tidesigns-gma-elecfans-cn&HQS=tidesigns-gma-tida00160-elecfans-cn

    我的心得或评价是: 该设计可将8V-42V直流输入转换成5.1V输出,并受TPS2546-Q1可编程电流保护开关保护。其具有的握手协议可为智能手机/平板/手持式设备实现快速充电。通过检测负载电流,并调节DC/DC输出电压,该设计可实现线性USB线缆压差补偿功能,以保持USB端口电压在限定范围内。该设计适用于车载式主机和远端USB集线器等设备。 这款设计实用性非常高,恒定的5.1V输出,符合AEC-Q100认证,物料清单也很详细。

  • 下载的参考设计名称:我学习的参考设计是:采用 BJT 解决方案的交流输入、低成本 5V/1.5A 适配器

    http://www.ti.com.cn/tool/cn/PMP4391

      此 5V / 3A 适配器解决方案经过全面测试,通过 EMI 和 EMC (CE,RE) 安全要求。此解决方案实施了一对高效初级侧控制器 UCC28713 与同步整流器 UCC24610。此设计的效率符合 Energy Star 6,适用于小型外壳。此设计的尺寸为 44mmX35mmX15mm,具有良好的热性能。整个工作范围内的无负载效率小于 30mW。此外,此适配器解决方案拥有 0.3V 电缆压降补偿,因此适合智能手机、平板电脑或双 USB 端口应用。该设计可将8V-42V直流输入转换成5.1V输出,并受TPS2546-Q1可编程电流保护开关保护。其具有的握手协议可为智能手机/平板/手持式设备实现快速充电。通过检测负载电流,并调节DC/DC输出电压,该设计可实现线性USB线缆压差补偿功能,以保持USB端口电压在限定范围内。该设计适用于车载式主机和远端USB集线器等设备。

  • 用于平板电脑和智能手机的 85VAC-265VAC 输入、5V@2A 环保充电器

    http://www.ti.com.cn/tool/cn/pmp8363?DCMP=tidesigns-gma-elecfans-cn&HQS=tidesigns-gma-pmp8363-techdoc-elecfans-cn#Technical Documents

    我的心得或评价是: 在电流高达 2A 的情况下,此参考设计采用准谐振反激式 UCC28710 生成 5V 隔离电压。此设计在为器件充电时效率超过 80%。此外,实现低功耗才不到 20mW。 看完这个设计之后个人感觉这个设计在设计方面考虑的很周全,我个人比较崇尚这个设计方案,收藏学习吧。

  • 下载的参考设计名称:我学习的参考设计是:

    TIDA-00079 - 高效率 IP 摄像机电源模块设计 

    http://www.ti.com.cn/tool/cn/tida-00079?DCMP=tidesigns-gma-elecfans-cn&HQS=tidesigns-gma-tida00079-techdoc-elecfans-cn#Technical%20Documents

    我的心得或评价是: 

    此 IP 摄像机电源模块是一种高效电源解决方案,可在 1 类 PoE 功率级别实现高性能 1080p 操作。这种用在低功率 DM385-AR331 IP 摄像机中的创新电源模块依赖 TPS5432 等同样非常经济实惠的高效转换器。因此,TI 能够提供一种在实现高性能的同时将系统功率降低到行业顶级的解决方案。

    这个设计非常不错,考虑的十分细致,封装设计简单实用,成本也不会太高,慢慢研究下。

  • 通用 AC 40W 机顶盒电源 (12V (3.4A))

    http://www.ti.com.cn/tool/cn/pmp5411.1?DCMP=tidesigns-gma-elecfans-cn&HQS=tidesigns-gma-pmp5411-1-elecfans-cn

    我的心得或评价是: 此参考评估模块是机顶盒内完整电源树的示例。其功能是执行交流/直流转换,然后执行直流/直流转换,以获得 1.2V/1.8V/2.5V/3.3V/5V 电源轨。设计非常紧凑且极具成本效益的2层PCB设计。此设计经过了测试,可以用于任何机顶盒设计中。从测试的数据来看,此参考设计非常值得收藏研究!

  • 下载的参考设计名称:我学习的参考设计是:

    4 类 - 宽输入范围 15W 以太网供电 (PoE) 转换器 

    http://www.ti.com.cn/tool/cn/tida-00091?DCMP=tidesigns-gma-elecfans-cn&HQS=tidesigns-gma-tida00091-elecfans-cn

    我的心得或评价是: 

    4 类 – 宽输入范围的 15W 以太网供电 (PoE) 转换器参考设计用作评估模块,供用户为 IP 安全摄像机应用开发最终产品。此参考设计已针对其宽输入电压范围进行优化;可从适配器输入(10.8 至 57-VDC 或 18 至 32-VAC)或以太网供电实现 12-V,1.25-A (15-W) 的输出电源。宽输入电压范围使得此设计与使用 12/24 VDC 或 24 VAC 辅助电源的传统应用相兼容。

    现在安防监测等应用得到重视,相应的参考设计都有在研究,TI的这款设计输入电压范围的优化非常实用,资料方面也十分详细,挺省事的,也方便。

  • 用于平板电脑和智能手机的 85VAC-265VAC 输入、5V@2A 环保充电器

    http://www.ti.com.cn/tool/cn/pmp8363?DCMP=tidesigns-gma-elecfans-cn

    我的心得是:

    在电流高达 2A 的情况下,此参考设计采用准谐振反激式 UCC28710 生成 5V 隔离电压。此设计在为器件充电时效率超过 80%。此外,实现低功耗才不到 20mW。 看完这个设计之后个人感觉这个设计在设计方面考虑的很周全,我个人比较崇尚这个设计方案,收藏学习吧。

  • 下载的参考设计名称:我学习的参考设计是:

    企业平板电脑参考设计 

    http://www.ti.com.cn/tool/cn/tidep0005?DCMP=tidesigns-gma-elecfans-cn&HQS=tidesigns-gma-tidep0005-elecfans-cn

    我的心得或评价是: 

    在企业级平板电脑参考设计中,各项物料的耗费低于预估的每 100Ku 70 美元,可提供高性能、无缝图形和适当的外设支持。该参考设计随附了全套的原型硬件和稳定可靠的软件包。所有这些功能可帮助开发人员将上市时间缩短至仅三个 月,同时能够对硬件和软件进行定制以满足其客户的需求。

    设计方案非常完整,参考性强。商务平板电脑是平板未来的大出路,收藏学习。

  • 下载的参考设计名称:我学习的参考设计是:

    420-470 MHz 的 RF 布局参考设计(CC1200 和 CC1201) 

    http://www.ti.com.cn/tool/cn/cc120xem-420-470-rd?DCMP=tidesigns-gma-elecfans-cn&HQS=tidesigns-gma-cc120xem-420-470-rd-elecfans-cn

    我的心得或评价是: 

    这种“射频布局参考设计”显示出卓越的适用于在 420-470 MHz 频带内低功耗射频设备的去耦和布局技术。

    层叠结构是影响 PCB板EMC性能的一个重要因素,也是抑制电磁干扰的一个重要手段。