Other Parts Discussed in Thread: UCC27211
请问UCC27211的HI和LI两个输入端有什么差别,可以只输入一个吗?
还有HB和HS端指什么,它们之间通常会连接一电容,电容容值如何选择?
这是TI指导器件,准备电子设计竞赛急问,谢谢。
在实际的电路使用中,由于供电电压纹波,以及占空比问题,电容经常会用到1uF以上,才能保证正常工作。
lite xu1 说:请问UCC27211的HI和LI两个输入端有什么差别,可以只输入一个吗?
还有HB和HS端指什么,它们之间通常会连接一电容,电容容值如何选择?
这是TI指导器件,准备电子设计竞赛急问,谢谢。
你好,你说的只输入一个是什么意思,如果是输入LI那也没必要用这个芯片了,如果是HI那要考虑你的电路了,谢谢。
这是一个自举升压的驱动器,HI和LI分别是上桥臂和下桥臂的输入信号,假如上端HI不用,即没有上桥臂,单用LI(下桥臂)应该是可以的。要是上桥臂(HI)也用,那么下桥臂(LI)必须也要用,不然就没有自举升压了!
首先感谢大家的回答,我在UCC27211实际使用中只输入LI信号,LO输入信号完好,可HO无输出,请问是什么原因?
我在HB和HS之间连接的是0.1uf的电容,楼上有人提到为保证正常工作要使用1uf以上的电容,会是这个原因吗,请详细说明。
急求,谢谢。