你好,
正在用tmp006测试环境温度,发现当环境温度变化时,比如从室温25度放到冰箱6度的冷藏室时,tmp006读到的环境温度值变化非常缓慢,想请问一下tmp006测环境温度时变化速度是多少?也就是说大概1秒中内最多上升或下降多少度?这个值在datasheet上有么?
hi Kailyn,
非常感谢你的回答,这个值我看到了,我想问的是变化速度,比如从室温25度到冰箱冷藏室5度,需要多长时间才能降下来?因为我看到的降的非常慢,1,2分钟都没有降到冷藏室的温度。
hi Kailyn,
请问有一些经验值么?或者用户反馈的一些情况?因为我这边看到的确实太慢了,感觉不太合理。或者你们那边有评估板,方便给个测试值么?看看环境温度变化有多快
这2天找了一个TI的tmp006 EVM板,专门测试了一下,发现把EVM板拿到冰箱0度冷藏室后,温度下降确实很慢,在每秒1次conversion的情况下,基本上环境温度每秒下降0.1-0.2度。也就是说,从25度下降到0度,至少需要250秒,4分多钟。
另外还有个比较严重的问题是,即使把EVM板放到冷藏室几分钟后,显示的环境温度仍然是9度左右,并且没有了下降趋势,一直保持,请问这个是什么问题呢?