我在做产品的时候选型了LM5429 LED驱动芯片,此芯片的输入电压范围为4.5~75V ,但是我如果使用72V恒压源输入时,单片机供电就存在问题,需要一款DCDC芯片来降压,找了一下TI有一款 TPS54060 但是输入电压最高为60V,满足不了使用。
请问谁知道有从72V降压到3.3V的芯片?
什么型号的?
非常感谢!!!
亲;有这个级别的DCDC,只是电流不大;最低工作电压为6V。LM5009可以最高100V输入,但是;电流比较小,为150mA,不知是否够用。这是数据表链接http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/lm5009.pdf
LM5007,LM5008,等等,看你的输出功率需求了
非常感谢!我的应用功率很小,但是输入电压很高!
亲;建议用LM5009吧。因你的输入范围达到了75V;考虑些许冗余的话Lm5009会更合适。
你也可以尝试LM5017,应用非常广泛的一颗BUCK 同步整流IC。
你好,这个还主要看你的电流需求到底是多少,谢谢。
请问输入电压范围是多少?
你好,你可以使用webench软件帮助你完成设计,输入你的电压电流指标即可,简单方便,谢谢。
见www.ti.com