CSD88537ND 问题



CSD88537ND 这个半桥芯片体积较小,可以支持对100W或者200W的直流无刷电机的驱动吗?散热问题如何得到解决,谢谢!

  • 持续漏极电流15A,且可60V供电,自然是可以支持对100W或者200W的直流无刷电机的驱动。

    在数据手册上有个持续漏极电流为8A时候的说明,RθJA = 60°C/W,这是在一个厚度0.06 英寸环氧树脂(FR4) 印刷电路板(PCB) 上的1 英寸2.2 盎司的铜焊盘上测得的典型值