使用DRV8818驱动57步进电机,电路图依据8818给出的Demon制作,可是驱动过程中电机发出中等音量的尖锐的声音。电路需要放在一个腔体中,声音变得更加大无法忍受,但是无论如何修改周边器件都没有效果,是否有哪位用过的可以给些意见啊
电流调整的问题。需要精细的调整decay的各个参数,包括RC的值以及decay的电压,应该最终在mixed decay 模式中找到合适的fast decay 和 slow decay 的比例。
推荐用 1us左右的tblanking 时间,尽量高的PWM 频率,大约30%的fast decay 时间比例。这样的参数能够适应大多数电机,当然最优的效果还是要根据电机本身来。
你现在最快可以试的就是调decay引脚的电压。试试看不能你找到合适的值
已经根据您的意见对电路做出了调整,目前R=680K,C=680pF,采用mixed decay模式,且decay管脚电压经过调整,得到约为VCC50%运行状态较好
步进电机运转时候已经不会出现类似于滋滋滋的声音,仍有较大的平滑转动声音
我在taobao上购买了一款常用的57步进电机驱动器,使用该驱动,电机运转毫无声音,非常安静,其采用20KHz驱动频率,8细分完成,我目前也采用8细分模式,但是驱动频率在2.7K时候电机转速已经与其20KHz驱动的转速相当,在提高输入STEP频率至4.5KHz时电机失步严重无法运转。该频率由直接测试步进电机驱动脚A+,A-,B+,B-测试得到
如何能够进一步减小电机转动时候发出的声音?
能否使用一定方法也可以采用20KHz控制频率?