Other Parts Discussed in Thread: LM96570
TI的工程师,您好!
我们想使用TI的超声解决方案,应用于超声骨密度仪设备上。
我看到TX_SDK_V2评估板包括了
• LM96530 Octal T/R Switch datasheet上说Fout 1MHz-20MHz
• LM96550 Octal High Voltage Pulser datasheet上说Fout 1MHz-15MHz
• LM96570 Octal Digital Beamformer datasheet上说Fout 0.625MHz-80MHz
我想这些集成芯片或许适合我们的系统使用,但是有3个疑问想请教你们。
在我们的系统中,希望能够替换使用不同的超声探头,探头中心频率从0.1MHz-10MHz。因此我们希望发射电路在0.1MHz-10MHz频率下都能工作。我们用FPGA来做波束形成。
1、我们想在我们的系统中是否能使用发射器LM96550
请问在0.1MHz-1MHz区间内,发射器LM96550是否就不能工作?按我想象,频率越低,对开关的要求应该越低吧。不知道您那里是否能给我一些提示。如果在0.1MHz-1MHz区间可以工作的话,性能上可能会有什么变化吗?
又或者,要满足我们0.1MHz-10MHz的工作频率,在发射器方面,TI是否有其他解决方案?
2、我们想在我们的系统中是否能使用T/R开关LM96530
请问在0.1MHz-1MHz区间内,T/R开关LM96530是否就不能工作?按我想象,这里面主要是一个二极管开关桥,频率越低,对该电路的要求应该越低吧。如果在0.1MHz-1MHz区间可以工作的话,性能上可能会有什么变化吗?
又或者,要满足我们0.1MHz-10MHz的工作频率,在T/R开关方面,TI是否有其他解决方案?
3、LM96550的峰值电流为2A,而我们的超声探头容抗较大,因此需要10A峰值电流。但我们只需要一路输出即可。
LM96550提供8路输出,我想将5路并联输出以驱动我们的超声探头。(对于之前我们自己用开关管搭的电路,我们就是这样做的。)
对于LM96550,你们觉得这样做可以吗?
非常感谢!