在写AD5292的驱动的时候,SCLK SYNC DIN引脚都是符合写时序图的,但是为什么RDY引脚没有输出电平变换呢? 什么原因呢?
您好,AD5292的驱动程序写的时候需要注意什么,想改变WA之间的电阻,先要用命令6写0X1803打开RDAC 寄存器功能,然后再用命令1写数据进去,但是手册中有一个地方我没看懂,For example, AD5291 and AD5292 work with a 32-bit word but does not work properly with a 31-bit or 33-bit word.是什么意思,我现在程序写好了,用示波器也看过波形了,但是感觉根本没反应,我现在觉得有两种可能芯片烧了,或者买到假片子,或者驱动程序写的不对,想咨询下我现在怎么样去判断问题出在哪里