DRV8307技术问题咨询

Other Parts Discussed in Thread: DRV8307, DRV8307EVM, TIDA-00196

我最近在设计一款直流无刷三相六步电机的控制电路,我在器件选型时,看到了DRV8307这款芯片,在手册中我有一些不明白的地方,希望能得到您的解答。 1、这款芯片是怎么控制电机速度的,我在手册上看到是PWM控制,是外部向第19引脚PWM,输入PWM波形进行控制么?如果是的话,是怎么控制的,要怎么调节PWM波形实现电机速度的控制? 2、这款芯片的驱动能力有多大,它最大可控制电机的转速能达到多少? 3、您这能给提供以下这款芯片的经典外围电路么?我需要参考一下进行设计

  • http://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8307.pdf

    手册第9章有完整电路,第10章有完整layout说明

    电机的速度是由驱动的PWM占空比来决定的,而驱动级的占空比又是要PWM输入的占空比来决定的,所以最后可以通过PWM输入的占空比来控速。你只需要产生一个PWM信号就可以了,用脉冲宽度来控制。官方评估板上还有PWM产生的电路。

    http://www.ti.com/tool/drv8307evm 这个页面里可以找到EVM的全部软件硬件资料包括原始设计文件。

    此外,还有一个官方的参考设计供参考:

    http://www.ti.com/tool/TIDA-00196


    电机的最大转速由电机自己和总电压决定,DRV8307最高可以支持到6k左右的电频率(FG)。(RPM = FG*60/polepair)

    芯片的驱动能力是指驱动MOSFET的能力,具体最终转多大电流的电机要看选的MOS。 基本上支持到50A的MOS没有问题。

  • 你好,请问一下让如果拿drv8307做无刷直流电机的闭环控制的话,能做速度环和电流环的双闭环控制吗