Other Parts Discussed in Thread: DRV8711, CSD18531Q5A
TI工程师,您好
drv8711 datasheet上说OCP是检测外部FET上的压降,是Vds吗? 寄存器设定的最小阈值是250mV,但是CSD18531Q5A的Rds只有几个mohm,那岂不是电流要达到好几十A才能触发OCP?这也太大了。。。
请教是否是这样的。
如果我想要通过一个电机绕组2A就触发OCP,应该怎么操作呢?
谢谢。
亲;实际的VDS电压不仅有RDSON压降,还有PCB线路等一系列压降,再考虑到热引起的电阻变大,实际值远没有这么大。
如果你期望2A触发,可以在MOSFET上串0.1欧电阻或选类似RDSON的MOSFET即可。