Other Parts Discussed in Thread: DRV8711EVM, TIDA-00736
各位工程师
请教下我参照DRV8711EVM板子的设计制作了一块板子。现在调试过车中发现一下问题,请各位工程师不吝赐教。
1.板子上电后在没有使能的情况下都能读到UVLO报警,之后任何状态下都可以读到UVLO报警。
2.配置好参数后,电机能跑一段时间。一段时间后忽然电流增大(我使用的是可调电源供应器供电24V),增大到电源供应器的极限电流。几秒后芯片报出xPDF或者xOCP。
3.测量VCP和VM之间的1uF电容两端电压为9.5V左右,没有规格书上所说的12V
以上,王给予帮助谢谢!