UCD3028 数字电源功能丰富,可以完成两个独立功率支路的控制;软件配置灵活,可以实现多种功能包括多种故障的检测和处理。本文基于一款1/8 砖模块产品对UCD3028 的软件设计进行了详细说明,内容包括外界模拟信号的采集与转换,副边电流的采集与相关设置,输入电压的采集与相关设置,输出电压的采集与相关设置,输出电压预偏置(Prebias)功能的设计与实现,中央中断模块和中断功能实现,前馈功能的设计与实现,环路补偿器(CLA)的初始化,DPWM(数字脉宽调制)的初始化,通用寄存器的初始化,时钟初始化及状态机介绍,芯片内部存储设备介绍,最后给出了整个UCD3028 软件的流程图