LED驱动器应用中升压转换器的简单开路保护

驱动高亮度 LED 的一种方法是对标准升压转换器拓扑进行修改,以驱动恒定电流通过负载。但是,这种实施方法存在一个严重问题,因为 LED 串中出现的开路故障会移除负载电流的通路。由于来自转换器(此时在无反馈情况下工作)的高输出电压,这样可能会对电路造成潜在损坏。本文为您介绍一种简单的健壮开路故障保护方法,其使用一个齐纳二极管和一个电阻器,并且对总效率的影响可以忽略不计。通过将一个高压升压转换器配置为一个恒流驱动器,用于驱动 3 支高亮度白光 LED,并在输出端产生一个模拟故障状态,我们可以验证这种拓扑结构的功能性。该电路将输出电压控制在某个安全水平,并在受保护状态下减少输出电流。