AM335x SPI Flash Booting配置指南

最近和人一起调试SPI FLASH的配置问题,做个小结记录,也方便后续人员开发的时候来使用。考虑到物料的多元性,目前的需求是使用不同品牌的SPI flash,是否都可以通过相同的image来启动。答案是可以的,但是需要在原始的SDK中加以改动。

在AM335x的Linux UBOOT的配置流程中,主要涉及到了两点:一是关于SPI的pinmux定义,还有一个就是SPI flash对应的driver。文章以SDK7.0为例,讲述了配置的细节