![]() |
![]() |
大学: 沈阳大学 团队成员:方清俊,魏俊涛 使用的TI产品: AM335x ARM评枯板 请列举你项目中使用的TI产品
|
项目描述
随着人们生活需要,对老人、小孩,还有特殊人群看护需求的增长,对健康信息、位置信息、通信的需要,一款轻、小、便携的类似腕式手表可以满足人们的需求,即时尚又健康。
这个理想的非专业医疗设备可以如腕表大小,用电容触屏来提供操作,和现今的智能Android手机功能相比,该设备特别的地方在于它有着一些非接触式的生理参数采集传感器,来对人体的健康数据进行采集,在腕表的操作系统下,专门为其功能设计的应用会及时的提供受看护人员的生理参数信息,为监护人和受看护人提供及时的看护功能,更早更快地为受看户人提供帮助,比如有先天心脏病的人群,这款设备可以让他能在身边无人时,提供通知监护人员这名心脏病人此时状况,从而可能挽救一个人的生命。
更多信息 »
特点
集健康时尚为一体。这款腕表除了有很多医疗传感器,还有着很强大的实用功能,通过近场通信芯片可以实现数据交换,如语音、文字、视频等。强大的ARM处理器可以提供更多娱乐功能,通过无线将外接设备接入,如屏幕,键盘,鼠标等,这就是一个小型电脑。当然这是一些设想。在人们除了有智能手机外,还有智能腕表,这个腕表即是你的私人医生,还是一个集手表功能的智能手机。
(1)一个和手机功能类相比的性能优越腕式手表,通信,娱乐的可扩展好;
(2)射频段通信抗干扰能力强,适应环境能力强,传输能力强,对人体无伤害;
(3)生理参数采集传感器是非接触型 ,无创伤型;
(4)设备体积小,重量轻;
(5)能实时采集人体生理参数,省去就医不方便烦恼,为提早发现健康问题提供了条件。