特点
(1)低功耗。通过软件程序控制系统的休眠状态,每次完成读卡后都进入低功耗状态,当再次开始读卡时结束休眠。节约能量消耗的同时,也延长了系统的使用寿命。
(2)安全性高。选卡后,阅读器指定后续读写的存储器位置,并用相应密钥进行三轮认证。认证成功后,所有的存储器操作都是加密的。
(3)易于扩展。采用ARM处理器可以在不改变硬件的条件下,可以扩展其接口功能,也可通过软件升级进行射频卡识别类型的扩展,算法更新,使系统在不同场合应用自如。
(4)算法优化。从理论和实践中探索出一套快速有效的编码和解码算法,提高了解码速度和识别率。改进了防冲突算法,传统的防碰撞方法要求所有射频卡准确同步,射频卡必须同时开始传输其序列号。然而在实际使用中,射频卡由用户控制,可能产生异步发送数据,如果仍采用传统防冲突算法,可能导致死循环。随着标签数目的大量增加,防碰撞算法不能仅仅就停留在解决标签碰撞问题上,还要能够提高RFID系统的识别速度上 。