特点
(1) 智能玩具车拥有三种独立的工作模式,集人工遥控操作、自主智能运行和人机交互运行方式于一体,工作更加灵活、趣味性更强。摆脱了传统玩具车的局限,满足不同用户、不同情景的需求,极大地增加了儿童的兴趣。
(2) PC机自制软件可以在线设计玩具的运行路线,通过蓝牙接收装置对玩具车的运行模式、车速、行驶路线以及时间等参数进行设置控制。
(3) 在智能模式下,单片机通过对语音模块的控制,在儿童追逐玩具车的过程中于特定的场合播放适当的声音实现人机互动,以激发儿童追逐玩具车的兴趣。在该模式下,玩具车还可以当作读书机用。
(4) 蓝牙模块的应用大大提高了玩具车的拓展功能实现的可能性。移动对讲机便是其中一种拓展应用。