TI的高手:
SRC4392功能太强大了,各种模式,各种寄存器,有些寄存器名字理解的模模糊糊的,
手头也没DEMO板,开发调试软件起来,非常麻烦啊,就算一个个去排出测试,那么多寄存器都不知道要实验到啥时候
想问下,有位大神做过,可否提供下代码,管方有代码提供吗,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI的高手:
SRC4392功能太强大了,各种模式,各种寄存器,有些寄存器名字理解的模模糊糊的,
手头也没DEMO板,开发调试软件起来,非常麻烦啊,就算一个个去排出测试,那么多寄存器都不知道要实验到啥时候
想问下,有位大神做过,可否提供下代码,管方有代码提供吗,谢谢!
评估板的资料PDF,我都看了很多遍了啊,没啥详细有用的案例
DATASHEET一直在熟读,
我尝试着各种寄存器写进去,然后测试硬件功能,都没有出现预期的功能.,
让头发蒙的就是,目前各个工作模式,太灵活了,规格书没有一个基本的对应的寄存器告诉读者(如果提供一个基本功能测试的案例,这样测试一下基本功能也行啊,比如SPDIF,RX2输入,PART2口输出I2S,MCLK外挂24.576M时钟),
Jacky Wang,
你好,以上我的原理图和代码
SRC4392供电都是正常的,复位是用GPIO 复位的,I2C通讯是OK的.,I2C和复位信号示波器也测试到了
RX1输入光纤信号,用示波器测试输出口 PART A ,任何波形都看不到变化.?
请帮看看是哪里不对,谢谢了!
Dear Jacky,
麻烦帮我看看问题在哪里,查了很久还是没进展,谢谢!