Original question:
50Hz陷波器的讨论
如题,输入信号频率500kHz,幅值1-10V,由于信号易受干扰需要尽可能低噪声的陷波器,请问有推荐的芯片和陷波器结构吗,谢谢
您好,
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
这个没有现成的设计或者产品,下面的资料都是相关的,可以参考:
Design a 60Hz Notch Filter with the UAF42
High-speed notch filters
LB-5 High Q Notch Filter