Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3007
这段时间在用3007,我只是想用它的内部音效处理器对MIC输入的声音做音效处理,而不需要输出到I2S总线上。我现在遇到了两个问题,请教各位
1、是否可以关闭I2S的时钟?因为使用不带I2S接口的MCU可以降低好多成本。
2、从信号通路上看,请看附件,如果不走I2S通道,那么它的信号必须通过SW-D1才能通过给后面的音效处理单元,但是如果不是用I2S通道而使用SW-D1,那只有在record-only模式下才行,这个时候输出DAC又是power down的。
以上两个问题,搞的我很矛盾,请教各位,谢谢