This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TAS2552模拟输入的问题

TAS2552模拟输入时,模拟输入信号是需要经过一个1uF的滤波电容然后在进入芯片内部。如果boost先开启输出8.5V,然后APT触发,data sheet说class D的输出功率级变为由battery供电,这个变化的瞬间会造成芯片输入端(电容靠近芯片的一端)信号共模值的变化吗?我的想法是会变化的,应为class D的输出方波的高电相应变小,这样的话输入端的共模电压应该也会相应的变小吧。之前还没有用过模拟PA,望指教。。。

  • 不会造成输入共模电压的变化,并且由boost改为battery之后,输出功率变小,输出幅值变小,但是输出共模电压应该也是没有变化的。

  • 输出共模电压肯定会变化吧。假设在boost供电时(假设8.5V)输出要达到最大的输出电压幅度,输出的共模电压应该是8.5/2=4.25V,当APT触发之后系统变为由battery来供电(假设4V),这个时候输出共模电压肯定会变小,如果输出的共模不变化的话,系统肯定是工作不正常的。至于说输入共模电压不变的话,是需要在板级上在PA模拟输入端加入一个buffer提供一定的输入驱动能力,来保证输入共模电压不变,还是芯片内部就有buffer,从而输入共模电压不变?望指教。。。