Other Parts Discussed in Thread: LMC567, NE555
1.最近在使用LMC567的tone decoder方案,但是发现设置的频率跟实际的触发频率有些偏差,一直没理解。
按照datasheet 中 FINPUT=1/(2.8RtCt),取Ct=8.2nF(10%),Rt=2.4k(1%).
计算值是18148Hz,但实际测试中输入16.9k-17.5kHz左右才输出低电平,输入18k反而没没输出低电平,实际中心频率有点左偏,换了几组参数均是往小了偏。
2.在使用NE555定时时也同样遇到了这种情况,按照公式 f = 1.44 / ((Ra+2Rb)C),取C=10nF(10%).Ra=Rb=2.4k(1%).
计算值为20k,但实际测试信号为17.8k.同样换了几组参数频率也是入小了偏。
以上两种情况都是往小了偏,怎么想都想不明白,求大神解答,谢谢!