Other Parts Discussed in Thread: TPA3130D2
目前使用的功放IC是 TPA3130D2 25w的功放,输入电压是14V,采用的BTL 输出方式。
现在使用示波器测试BTL功放的功率,有几点疑问事项。
1. 在无论有没有音频信号输入,功放输出端一直都有6.5V的直流偏置电压存在。想问一下这个6.5V电压是什么电压? 我音频计算功率的时候,要不要把6.5V的偏置电压也计算上?还是只读叠加在6.5V直流上面的音频信号幅值就可以?
2. 使用示波器测试时, 输出的电压和电流都是双边的,请问是不是只读单边的信号就可以了?
如果是有效值的话,是单边最大值再除2的平方根就行了?
谢谢!