我有一个项目使用两颗TAS5805M,其中一颗输出给Tweeter,另外一颗输出给Woofer,EVM配置为Stero 2.2,选择XMOS为音源,现在发现了一个问题:当修改Device A的所有参数,比如EQ、DRC、AGL等,这些修改的参数都会同时作用在Device B上,不过修改Device B的参数不会对Device A产生任何影响,这个问题导致我无法在EVM上对Tweeter和Woofer进行正确的分频和音效调节。如果选择最后一个自定义的2.2配置,也会出现同样的问题,EVM上的两个5805是不同的地址,请教各位工程师这个问题该怎么解决,谢谢!