Other Parts Discussed in Thread: TPA3255, NE5532, TPA3255EVM, TPA3251
问题1. 参考设计运放Vmid加电压是因为输入范围是-0.3V-7V?
问题2. Vmid为何不设置为7V的一半3.5V,而要设置为6V?这样是不是输入信号最高1Vpp?
问题3. B点到底该不该有直流偏置,如果有应该是多少?我的仿真和实测为何不一致?
问题4. 参考设计写的是“Standard 4-VRMS differential input or single-ended line input”,为何我的输入从750mV开始就CLIP亮灯,输出削波了呢?LC后的电容没有加有关系么?
细节如下:
TPA3255 参考设计输入电路如下
手册对于模拟输入信号范围描述如下
测试条件,300mVpp,偏置0,正弦,1kHz;板卡供电22V,4 SE模式,输出接8R负载电阻,如下图
实际测试发现B点有直流偏置电压,如下图
multisim仿真B点无偏置电压,如下图
不胜感激!
292884063@qq.com