This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

tlv320aic23evm2评估板支持SPI通信吗

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC23

大家好,

  tlv320aic23evm2评估板支持SPI通信吗?如果支持的话应该如何使用SPI来配置寄存器?以及23B的SCLK,SDIN,CS如何和SPI进行连接?

非常感谢!

  • 您好,EVM也是支持SPI通讯接口的, jumper U7 是用来控制选择I2C还是SPI的,左边是SPI接口,右边是I2C接口。
    如果选择SPI通讯的话,tlv320aic23 的SCLK, SDIN以及CS是和主控比如DSP的McBSP接口连接的。
    您可以参考下AIC23的EVM user's guide:
    www.ti.com.cn/.../sleu003.pdf
  • 您好,
    您上面说的:如果选择SPI通讯的话,tlv320aic23 的SCLK, SDIN以及CS是和主控比如DSP的McBSP接口连接的。

    EVM原理图上CS是直接接到GND的。所以还得需要把CSpin拉出来才可以吧?
    谢谢!
  • 如果DSP有SPI接口,可以和AIC23的SPI直接连接,如果DSP没有SPI,有McBSP接口,也是可以和AIC 23的SPI实现无缝连接的。
    DSP有片选信号的话也是和AIC23的CS 直接连接的,CS低有效,所以如果和主设备进行通信的话,主设备会将CS拉低。 但是如果总线上只有一个从设备的话,CS直接拉低也是没问题的。 当多个从设备在总线上时,主设备想和哪个从设备通信,便将哪个从设备的CS拉低。