Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A
申请了几片PCM2912A做USB功放,总共做了3块板子,有两个出现一些问题,描述如下:
第一块:VBUS电压为4.87V,VCCA/VCCP/VCCL/VCCR/VDD在3.33-3.43V之间,芯片微热不烫手,输出有10Hz一下低频噪音;
第二块:VBUS电压为4.54V,VCCA/VCCP/VCCL/VCCR/VDD在4.22-4.49V之间,芯片很烫手,但正常工作时输出声音没有噪音,只在电源开关或者播放和暂时停时都有爆破音;
第三块实测电压和第一块差不多,芯片也不是很烫手,也没任何噪音。
三块板子电路完全相同,均是参考PCM2912A的datasheet那个图,USB电源是5V,经过一个电感接到VBUS,VBUS电压低了这么多可能是芯片电流太大。如果说第一块板子是我焊得有问题那第二块板子实在是想不通什么问题了,芯片内部不是有个3.3V的稳压器吗,怎么输出高了这么多?