Other Parts Discussed in Thread: PCM1754, PCM5102A
遇到下面的问题,折腾很久。麻烦各位支招,感谢。
使用S32K144(FLEXIO模拟I2S)+PCM1754(DAC芯片)+TAS5411(功放)播放一段1KHz的正弦波(采样频率48K,2通道,位宽16bits),测试发现DAC和功放输出端的波形上存在很多噪声干扰,如下
I
I2S格式 WS=48KHz,BCK=64fs = 3.072MHz 位宽=16bits
由一个独立的晶振提供DAC芯片的SCK=12.288MHz
PCM1754芯片手册的描述:
把I2S(DO,BCLK,WS)拉到其它一块DAC(PCM502A)芯片,输出波形正常