各位大神您们好
请教一个问题,用的是TPA3136典型应用电路,只不过是非平衡的单端输入,12V供电,4欧5W输出,在喇叭后面用的是RC滤波(100R+47nf),不过示波器测出来的波形是这样的,波形异常,展开后发现是和功放开关频率一样的噪声叠加在上面的,请问我可以从哪几个方面寻找问题,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位大神您们好
请教一个问题,用的是TPA3136典型应用电路,只不过是非平衡的单端输入,12V供电,4欧5W输出,在喇叭后面用的是RC滤波(100R+47nf),不过示波器测出来的波形是这样的,波形异常,展开后发现是和功放开关频率一样的噪声叠加在上面的,请问我可以从哪几个方面寻找问题,谢谢!
您好,
您是采用的什么模式?是PBTL模式吗?典型设计是采用的10µH+0.68uF的LC滤波电路,将RC滤波换成10µH+0.68uF的LC滤波,看输出是否改善?
datasheet 10.2 Typical Applications 有BTL和 PBTL两种模式下的电路图,对比电路图参数,看是哪里的问题?
您是在喇叭两端测试的输出波形吗?另外,看下是否是示波器设置的问题?
HI Amy,我试了一组参数,用的是22uH+2.2uF的LC滤波器,截至频率22K左右,我喇叭负载时4欧姆的,倒是输出波形滤波后比较好看了,我这套参数匹配合适吗?不过我看推荐的是10UF+0.68uf,虽然截至频率比我大,但这应是经过校验的参数是可以滤得很好的波形,不过我之前测试这个参数确认测得的波形很难看,是否还有什么参数影响到了输出波形质量或者layout,layout的话我选了几款布局比较好的板子(基本上与DEMO板一样)用推荐 的LC值去滤波一样不理想
抱歉回复晚了
您可以用电感和电容仪表测量下您使用的电感值和电容值,看下是否和标称值一致?
您所使用电容的耐压值是多少?所选电感的电流是多少?
参考下面文档选型:
LC Filter Design:https://www.ti.com.cn/cn/lit/pdf/slaa701
我认为可能是您所选电感电流值不够造成的,因为电感的实际电感值会随流过电流的增加而降低的,如果您选的10uH电感的饱和电流比较小,那么实际的电感值就达不到10uH,那么截至频率就比较高,达不到期望的滤波效果