Other Parts Discussed in Thread: TPA3251
请问有没有人知道,图中这几个信号的阻抗匹配是多少嘛?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,差分信号一般就走100ohm阻抗。单端50ohm。
您好,没设计过这方面的电路,想咨询下,比如这个后面带2个50W的音响,那这个差分线在保持100ohm的同时,还要考虑线宽支持50W所需要的通流能力?
是这样考虑吗?
我们一般会看到电源线的走线比较宽,那是因为电流比较大,线宽要保证有足够的电流。
我记得PCB厂一般会提供阻抗与线宽,线间距,以及电流大小的关系。
而我们的EVM user's guide中没有具体提到哪些信号走多大的特征阻抗,线宽多少,线间距多少,针对音频功放来说,做到尽量线长要端,电源去耦电容尽量靠近电源端,也是走线尽量要, 差分信号尽可能对称(等间距等长)。
可以参考EVM user's guide中的PCB layers部分:https://www.ti.com/lit/ug/slou336b/slou336b.pdf
Hi Kailyn,
谢谢你的建议.
我的意思是,比如24V供电,后面带的是RL=4 ohm 50W的音响,那OUTPR和OUTNR这对差分线上会流过大约3.5A的电流,是这样计算吗?
同时还要保持100ohm的阻抗.
另外,我这里找到一份TPA3251的EVM gerber files,希望对您有所帮助:
比如24V供电,后面带的是RL=4 ohm 50W的音响,那OUTPR和OUTNR这对差分线上会流过大约3.5A的电流,是这样计算吗?
同时还要保持100ohm的阻抗.
是的,这样计算,这个是峰峰值。 也就是最大值,差分线上要走这么大的电流。
是否要保持100ohm特征阻抗,这个是我的个人经验,并且这颗料的EVM user's guide没有给出具体的阻抗要求。
我想您是否可以咨询下PCB 厂, 他们可以根据这100ohm阻抗计算出线宽和线间距的,如果满足电流要求,我觉得可以参考。
并且我附上了其他功放TPA3251的geber files,您这边参考一下。