Other Parts Discussed in Thread: TAS6424E-Q1
Dears,
咨询TAS6424-Q1或TAS6424E-Q1 Po_BTL模式PVDD=25V供电状态下,能否支持2Ω负载(有计划连接座椅振动器,座椅振动器直流阻抗范围按照:2±20%欧姆;最低值:1.6欧姆;阻抗曲线参照如下:)
其它扬声器(独立功放通道驱动),按其误差范围扬声器的最小阻抗为2.88Ω;在此状态下,芯片工作是否正常,如不正常,可能会有哪方面的风险,多谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Dears,
咨询TAS6424-Q1或TAS6424E-Q1 Po_BTL模式PVDD=25V供电状态下,能否支持2Ω负载(有计划连接座椅振动器,座椅振动器直流阻抗范围按照:2±20%欧姆;最低值:1.6欧姆;阻抗曲线参照如下:)
其它扬声器(独立功放通道驱动),按其误差范围扬声器的最小阻抗为2.88Ω;在此状态下,芯片工作是否正常,如不正常,可能会有哪方面的风险,多谢!
您好,PBTL模式下,支持2ohm负载呢,参考datasheet中推荐电气参数:
并且,在25V供电电压下,THD+N=10%,2ohm负载,PBTL输出模式下,输出功率可达到150W。
多谢,再请教一下,参数表里面是有上述描述,Output power表里面并没有PVDD=25V的输出描述,而我们用的是BTL模式而非PBTL模式;之前确认ST的FDA801时有建议高压供电时不建议驱动2欧负载,说极限功率散热问题难处理;担心TI的这颗芯片也有同样情况
哦不好意思,我看成了PBTL模式下2ohm负载,是否可以25V供电。
是这样的,BTL模式下也可以2ohm负载,就像上面7.3部分的介绍,最小负载电阻为2ohm。
但是供电电压有局限性,考虑到每个通道的散热,2ohm负载时限制供电大概在18V左右,参考Figure12. 但是如果使用25V的话,确实是要考虑散热问题,如果能保证输出电流在过流范围之内,或者通过DSP来限制其输出电压,也是可以使用25V的,根据datasheet,可以看到过流保护的阈值为6.5A,超过这个电流就会过流保护。
好的,了解了,谢谢!
这是TAS6424-Q1的曲线表描述
TAS6424E-Q1还没有2.11MHz Fsw 下25V供电带负载的情况说明[捂脸],不知道6424E 2.11MHz Fsw下25V供电带2欧负载BTL模式工作的情况;
TAS6424和TAS6424E的die是相同的,区别在于TAS6424E内部不用的FET 的引脚都引出来了,所以可以看二者的引脚排列,TAS6424E多出了很多NC 引脚。
而TAS6424不用的引脚都还在封装里面,所以6424的PVDD,GND这些引脚都不能直接悬空,需要按照数据手册的接法接起来。
对于是否25V 2ohm的性能,我认为和TAS6424 是一样的,需要考虑散热。
请问这个图片是哪个文档里的,两个手册中的典型电路是一样的没看出什么区别,tks!
不好意思,我看的是TAS6422E的数据手册:https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas6422e-q1.pdf
TAS6424E的我这边再看下。
TAS6424E-Q1还没有2.11MHz Fsw 下25V供电带负载的情况说明[捂脸],不知道6424E 2.11MHz Fsw下25V供电带2欧负载BTL模式工作的情况
您好,我看了TAS6424E的datasheet,二者硬件是可以相同的,不同的是一些寄存器的配置不同。 6424E有展频Spread-Spectrum 功能,可以通过寄存器 将其enable或者disable。
那对于2.11MHz Fsw下25V供电带2欧负载BTL的情况,二者其实是一样的,区别在于 clip detect和 Spread spectrum 功能。 所以6424E没有2.11Mhz fSW 的测试条件。