TI专家,您好!
我们正在使用贵公司的PCM1808来采集音频的数据,基本方案是MIC输入-》音频放大-》PCM1808采集
-》FPGA处理。在使用的过程中,我们发现VREF不等于0.5Vcc,也就是不等于2.5V;更致命的是采集的音频
数据中存在大量的噪声。
一些技术细节如下:
<1> 采用单声道输入,单声道采集。只使用了PCM1808的左声道来采集数据,将右声道通过4.7K的电阻
下拉到地。这样做是否有问题?
<2> Vcc等于5V,Vdd等于3.3V,经测量没有问题。
<3> PCM1808工作在slave模式,采样率为32KHz,SCKI为8.192MHz,BCK为2.048MHz。
<4> 除了第一点跟参考设计不同外,其他部分与参考设计一样。
使用中的问题:
<1> 经测量,Vref一直不稳定,基本上在1V下呈下降趋势,不等于spec中提到的2.5V。
<2> 将300Hz的正弦波送入左声道,发现接收到的数据中存在大量噪声;同时,没有激励
的右声道中貌似串入了左声道的数据,只是噪声更大。
请问:可以从哪些方面下手来解决Vref不匹配以及音频噪声问题?谢谢!!!