Other Parts Discussed in Thread: TPA3255, ,
这颗料在调试过程中,原先的坏掉后,换了颗新的,第一次上电发现ready=0,sd=otw=1,查数据手册说是过流会产生这个问题,实际负载没接,测试板上输出点对地和电源及各输出间均未短路,输出直流电平对地接近0V,不是正常时的20V,这个问题该怎么查,怎么排除?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,sd=otw=1 在过载或欠压的时候出现,因为您还没接负载,所以不出现过载。
如果是上电过程中,电压还没完全起来至稳定,出现OTW=1,也就是欠压状态这是正常的。
GVDD_x 和VDD欠压阈值9.5V。低于9.5V的话都属于欠压状态。
所以如果开始上电,在电压还没起来时,确实属于欠压,OTW=1,等上电结束电压起来稳定之后,您看下SD,OTW的状态是否正常?
你好,仔细看了数据手册,所有故障在故障消失时都会恢复,问题是这个就没恢复过。
现在是READY信号有问题,本来应该是高,现在是低,并且负载不接的时候,所有输出口的20V直流电压是没有的,即使模拟输入口给信号没有任何反应。
仔细看了数据手册,所有故障在故障消失时都会恢复,问题是这个就没恢复过。
过载和过温是不能自动恢复的,其他比如欠压,以及短路,当欠压和短路条件去除之后,会自动恢复正常工作。
现在是READY信号有问题,本来应该是高,现在是低,并且负载不接的时候,所有输出口的20V直流电压是没有的,即使模拟输入口给信号没有任何反应。
ready信号有问题,ready只有在给了输入信号,运放准备放大时,正常工作才会拉高,如果发生了过流保护之类的话, ready会被拉低。
如果ready有问题,可以看下功耗。
没有输入信号,也没有输出啊,您说的20V直流是什么?
您在调试的时候,正常上电,上电起来稳定之后,判断SD,OTW状态是否没问题。
然后给输入信号,器件进入正常放大状态,看下ready输出是否正常。
如果上电起来稳定之后,就出现过流保护等问题,看下静态电流是否很大?如果很大,断开输出端的滤波电路,再测量下静态电流是否符合datasheet标准。
最后,TAS5630 这颗料已经不再推荐新设计,这款器件比较老了,建议使用TPA3255更换。
如果您是新项目,为了保证供货正常和技术支持,建议更换替代品。
1.没有输入信号指的是差分信号电压为0V,0V也是个电压值啊,所以认为这个芯片的输出交流信号也是0V,这类器件的输出交流,直流工作点这颗料是在20V的,不然通道间差分怎么弄出峰值等于电源电压。
所以,和我有没有输入信号是没有关系的,只要芯片正常,输出不是高阻状态,必然在直流偏置点。
2.静态电流是正常的。
3.TPA3255和TAS5630是不是引脚兼容的?我大致看了下,似乎不兼容。
没有输入信号指的是差分信号电压为0V,0V也是个电压值啊,所以认为这个芯片的输出交流信号也是0V,这类器件的输出交流,直流工作点这颗料是在20V的,不然通道间差分怎么弄出峰值等于电源电压。
您指的输出共模电压或者输出offset为20V,不是的哈。首先通道间的差分电压输出最大,是因为内部集成了放大电路,可以看到数据手册Gain=23dB。
按照PVDD最大为52.5V来计算,输入最大为3.72V,放大23dB得到最大电源电压峰值。
和我有没有输入信号是没有关系的,只要芯片正常,输出不是高阻状态,必然在直流偏置点。
内部电路不是输出建立的偏置,而是输入信号有2V的偏置,您可以不给输入信号,或者即使给了输入信号加上AC耦合电容之后,在TAS5630的输入端测量是有直流偏置电压的,大概在2V=VI_CM 的电压。
.TPA3255和TAS5630是不是引脚兼容的?我大致看了下,似乎不兼容。
TPA3255和TAS5630功能相似,不是pin to pin的。或者也可以考虑TAS5630B替换,目前TAS5630B还处于量产中,它和5630的区别在于功率降到400W了。