This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

請教PVCC對於D類功放輸出的影響



新案子因為電源端使用5V, 為求較大的輸出功率所以選用了TPA3131(4.5V~26V input), 請教PVCC對於輸出功率的影響.

根據爬文的結果, 我還有一些問題請教TI的工程人員, 謝謝. 藍色字體為其它發文的回覆, 我節錄下來.

1. 针对PVCC的变化是否会影响输出功率,这个要看功放的类型决定。如果是闭环的功放,增加PVCC,输出功率是恒定的。但是如果是开环的,那么输出功率会受电源的影响。所以TPA3131是屬於閉環還是開環功放? 5V輸入與12V輸入與24V輸入會否影響輸出功率?

2.不同电压下的最大输出功率是不一样的,电压越高,最大输出功率越大,但是在相同输入信号幅度,相同增益,输出幅度没达到12V电源轨,相同负载上的输出功率是一样的。所以TPA3116是屬於開環功放?

3.我比較了一些TPA31xx系列的功放, 應該都是屬於同一種的, 不是嗎?

  • 1. 针对PVCC的变化是否会影响输出功率,这个要看功放的类型决定。如果是闭环的功放,增加PVCC,输出功率是恒定的。但是如果是开环的,那么输出功率会受电源的影响。所以TPA3131是屬於閉環還是開環功放? 5V輸入與12V輸入與24V輸入會否影響輸出功率?

    -TPA3131D2是闭环的。只要你的输入信号和增益确定了(没有Clipping),相同负载上的功率不会随电源电压变化而变化的。

    2.不同电压下的最大输出功率是不一样的,电压越高,最大输出功率越大,但是在相同输入信号幅度,相同增益,输出幅度没达到12V电源轨,相同负载上的输出功率是一样的。所以TPA3116是屬於開環功放?

    -TPA3116D2是闭环的。另外你判断一个功放是开环还是闭环,你看功能框图中是否有反馈回路(输出反馈给输入)就知道了。

    3.我比較了一些TPA31xx系列的功放, 應該都是屬於同一種的, 不是嗎?

    -是的。