Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC10
TI员工您好!
目前采用如下的设计:
AMBE3000F芯片codec接口采用SPI接口与codec芯片TLV320AIC10连接,AMBE3000F芯片packet 接口通过UART接口连接PC机,目前调试阶段通过串口调试助手收发数据,目前芯片上电后采用packet模式,主要通过串口给AMBE3000F发送控制包,发送控制包结束后给codecstart包,开启codec模式后,串口会收到数据。
问题:1、仔细观察串口收到数据(8bit或者16bit)数据都是相同的,无论我怎样更改输入正弦信号的幅度或频率都一样,不知道是不是我哪一个关键的控制包没有给?
2、手册说芯片每20ms会发送一个数据包,观察数据发送周期,发现只有10ms就会发送1次数据包,同时观察芯片输出标志信号TX_RDY,手册上说20ms周期,同样也是10ms?
期待您的解答!谢谢