This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

OPA1656: 放大倍数问题

Part Number: OPA1656

你好,

       我在用咱们TI的滤波器设计工具进行滤波器设计,我们的信号源是一个微弱信号,uV-mV级别的输入,需要进行一定倍数的放大,设计工具可以进行放大倍数的设置,例如60DB,我又了解到有人先进行滤波,然后进行放大,请问两种方法都是可以的么,各有什么优缺点。谢谢。

  • 您好,

    信号源如果有噪声的话,或者说信噪比SNR比较小,建议先滤波再放大。噪声加在有效信号上,先放大的话,可能会造成放大器输出饱和(放大器进入非线性区),另一方面,放大的噪声信号对周围电路的干扰更强,会对周围电路信号造成干扰。

    如果信号源噪声比较小,对有效信号影响没有那么大,可以先放大再滤波,因为放大电路也会引入噪声,后级可以选用更低噪声的滤波电路进行滤除。

  • 谢谢你的答复,我现在把这个做成电路板,我设计的中心频率是5Khz,通带带宽100HZ,阻带带宽500HZ(-20DB),5Khz时的增益为1V/V,测试发现,如果我用5K的正弦波输入,输出的幅度约为输出的0.7倍,但是如果我用5K方波输入,输出为幅度相同的正弦波,这是正常现象么,应该如何解释和理解这个现象。

  • 是正常的,因为设置的带宽是-3dB增益,0.707就是-3dB。

    而方波可以用傅立叶级数分解成基波和多次谐波,或者说方波是由各种频率的正弦信号合成的,因此通过滤波器会滤掉不在通频带以内的频率信号,剩下的频率信号可能看起来像正弦波。