根据TAS5630PHD的TI官方设计图进行了省略,只用到了48V 转15的芯片TL2575HV-15I和15V转12v的芯片LM317的附属电路,PCB样板进行测试发现不去掉47K电阻时,SD OTW1 OTW2 状态时011,去掉复位脚的47K电阻后,SD OTW1 OTW2 状态为111,是属于正常状态,但输出频率达到了2Mhz左右,并不是正常的200KHZ,请问是怎么回事?
现在测试发现 不去掉47K电阻的时候,在另一个PCB板子上,去掉一路中(OUT_C OUT_D)两个电感(L13 L14)后,发现SD的状态类似于方波,一直一高一低的,喇叭信号也有声音了,但很大的噪声。输入端加音频输入,也没有输出得,只有噪声!