This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

PCM1863 音频ADC 相关问题

Other Parts Discussed in Thread: PCM1863, PCM9211

1.增益配置,Page0/ Register1  PGA_VAL_CH1 是不是全局增益,是模拟增益 + 数字增益?

2.理论上,模拟增益 +32dB 与 数字增益 +12dB 的和有44dB,麦克风输入,不需要外置运放放大了?

3.PCM1863作从机,采样率需要配置的吗?比如96K采样。

  • 1.增益配置,Page0/ Register1  PGA_VAL_CH1 是不是全局增益,是模拟增益 + 数字增益?--是模拟+数字的PGA Gain。

    2.理论上,模拟增益 +32dB 与 数字增益 +12dB 的和有44dB,麦克风输入,不需要外置运放放大了?--模拟的+20dB或+32dB Gain就是用于Mic前置放大的,可以不需要外部运放。

    3.PCM1863作从机,采样率需要配置的吗?比如96K采样。--不需要手动配置。

  • 1.Page0/ Register1  PGA_VAL_CH1 是 模拟+数字的PGA Gain,datasheet里面介绍的最大值为什么不是44dB,而是40dB?

    2.PCM186xEVM 通过USB-I2X连接电脑,Page0/ Register25 PGA Control Mapping,整个寄存器采用默认值,即Auto mapping (Default),

       为什么配置Page0/ Register1  PGA_VAL_CH1的值后,刷新查看,PGA_VAL_CH1的值都是分配给DPGA_CH1的呢?即PGA_VAL_CH1 == DPGA_CH1?

    3.PurePath Console 这个软件有没有详细的使用说明书?文档介绍说可以通过USB-I2X收发digital audio。

      (注:本人有申请到PCM186xEVM 与USB-I2X,但是不是很会使用PC端的控制平台;实际上,PCM186xEVM我只使用PCM1863采集咪头信号,

         PCM9211不使用)

    4.PCM1863的信号是麦克风输入,是不是也可以只配置Page0/ Register1  PGA_VAL_CH1 这个寄存器就可以了?其它寄存器的值采用默认值。

       现在我使用麦克风输入,但我播放这个录音文件时,觉得声音小了一些。

  • 增益配置,Page0/ Register1  PGA_VAL_CH1 是不是全局增益,是模拟增益 + 数字增益?--是模拟+数字的PGA Gain。理论上,模拟增益 +32dB 与 数字增益 +12dB 的和有44dB,麦克风输入,不需要外置运放放大了?--模拟的+20dB或+32dB Gain就是用于Mic前置放大的,可以不需要外部运放。

  • qingqiao tan 说:

    2.理论上,模拟增益 +32dB 与 数字增益 +12dB 的和有44dB,麦克风输入,不需要外置运放放大了?

     

    理论上不需要外置运放放大了。不过外置一个肯定会更好。