請教TI的專家, 關於TPA3131D2 EVM的線路圖中圈起的部分線路的作用是啥?
是D類功放的ZOBEL線路嗎? 這些值是如何計算的? 電容需要用到耐壓100V嗎?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
請教TI的專家, 關於TPA3131D2 EVM的線路圖中圈起的部分線路的作用是啥?
是D類功放的ZOBEL線路嗎? 這些值是如何計算的? 電容需要用到耐壓100V嗎?
你好:
这个不是ZOBEL,是RC snubber,用来吸收PWM的尖峰,对EMI有缓解作用。
计算和电源里的吸收电路类似。电容的耐压不需要用到100V,你看你的电源是多大,估算一下加上Spike后的,留一些余量即可。
感謝Flora的回覆, RC snubber不是330pF+10ohm嗎?
如果是用來降低LC的Q值, 那應該是Zobel線路?
在芯片的手册讲到相关的内容:
Output filter — The ferrite EMI filter (see Figure 30) should be placed as close to the output terminals as possible for the best EMI performance. The LC filter should be placed close to the outputs. The capacitors used in both the ferrite and LC filters should be grounded.
这里好象没有其他的细述,EVM 板的手册也没有介绍,不过在TPA3113D2的手册介绍得详细一些,更详细的计算 可能得找音频滤波和噪声相关的专业资料了。
Flora您好, 感謝您的回答.
請教AD mode與BD mode的Zobel網路設計是否不同?
是否有關於TI的BD mode對於Zobel網路設計的詳細文檔?
你好:
是一样的,AD和BD只是调制方式不同,不影响Zobel。
上贴中的附件是已是比较详细的文档了,其余的你可以查一查网上的文献。网上可能有更深入的英文文献。